Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Welche Schutzart erfüllen die Not-Aus/Hauptschalter VCDN und VCCDN?
Die Not-Aus/Hauptschalter für die Befestigung in der Schaltschranktür (VCDN) und in der Schaltschrankrückwand (VCCDN) entsprechen der Schutzart IP65....
Wie hoch ist die Maximale Aufstellungshöhe für Phaseo Spannungsversorgungsmodule ?
Die Maximale Aufstellungshöhe für Phaseo Spannungsversorgungsmodule beträgt 2000 Meter .
Können die Schaltstufenmarkierungen des Steuerschalters XKB separat bestellt werden?
Ja, es gibt 3 verschiedene Ausführungen. Diese sind in der Anlage aufgeführt und beschrieben.
Gibt es für das KBB System einen 16 A Abgangsadapter mit variablem Phasenabgriff + Anschlußleitung auch mit Fernsteuerkontakt + Anschlußleitung ?
Ja, als Sondertype:  KBC16DCB150T150  Abgangsadapter mit variablem Phasenabgriff, Anschlußleitung 3 x 1,5 mm² und Fernsteuerkontakt 2 x 1,5 mm² 
Gibt es Flanschplatten für KS-Schienensystem 1000 A für Einspeisungen
Ja, für jede Stromstärke, unterschiedlich für End- oder Mitteneinspeisung FLANSCHPL. M. 3 ZUGENTL F. KSA1000ABT4   Mitteneinspeisung          Bestell-Nr. KSA1000BZ3 ...
Gibt es Flanschplatten für KS-Schienensystem 630 A für Einspeisungen
Ja, für jede Stromstärke, unterschiedlich für End- oder Mitteneinspeisung FLANSCHPL. M. 2 ZUGENTL F. KSA630ABD/G4   Endeinspeisung re / li  Bestell-Nr....
Gibt es Flanschplatten für KS-Schienensystem 400 A für Einspeisungen
Ja, für jede Stromstärke, unterschiedlich für End- oder Mitteneinspeisung FLANSCHPLATTE M. 1 ZUGENTL F. KSA400AB4  Endeinspeisung     Bestell - Nr.: ...
Gibt es Flanschplatten für KS-Schienensystem 250 A für Einspeisungen
Ja, für jede Stromstärke, unterschiedlich für End- oder Mitteneinspeisung FLANSCHPLATTE M. 1 ZUGENTL F. KSA250AB4  Endeinspeisung       Bestell -...
Kann ich bei Schneider Electric prüfen, ob die Produkte ROHS-oder REACH-konform sind?
Ja, auf der Schneider Electric Homepage können Sie unter www.schneider-electric.de/sites/germany/de/produkte-services/green-premium/produkt-ueberpruefen.page...
Warum ist auf dem Typenschild der Schützbaureihe 'LC1D32..3' mit Federzugklemme ein Nennstrom von 25A sowie von 32A angegeben?
Der Maximalstrom pro Federzug- Anschlußklemme darf 25A nicht überschreiten. Wenn nur eine Leitung oder ein Tesys Quickfit angeschlossen íst, kann...
Ergebnisse 1 - 10 von 28