{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Wo finde ich die MTTF (mean time to failure) Werte für den Sanftanlasser...

Im Anhang befinden sich die MTTF (mean time to failure) Werte der Sanftanlasser vom Typ ATS480.

Wie lauten die neuen Bestellreferenzen der Software Vijeo Designer Version...

Für die Version 6.3 der Software Vijeo Designer stehen folgende neue Bestellreferenzen zur Verfügung: Vijeo Designer Buildtime Lizenz: VJDBTPRO1P : Vijeo Designer V6.3 Einzelplatzlizenz (1 Platz)...

Ist es möglich, einen BSH/BMH Servomotor mit P-Wicklung an einem 1-phasig...

Die Motoren mit T-Wicklung (z.B. BSH****T***) sind für den Anschluss an einem Servoverstärker Lexium 32 (LXM32****M2, 1-phasiger 230V Versorgung) abgestimmt. Die Motoren mit P-Wicklung (z,B,...

Was bedeutet 'Sichere Bremsansteuerung' SBC ( Safe Brake Control) ?

Die Funktion SBC dient der sicheren Ansteuerung einer Haltebremse. SBC wird bei Freigabe immer parallel mit STO aktiviert. Eine im stromlosen Zustand aktive Haltebremse wird in sicherer,...

Welche Materialien sind für die Drucktaster Serie XB4 und XB5 verwendet...

Bei der Produktion der Drucktaster Serie XB4 und XB5 sind folgende Materialien verwendet worden: Etikettenhalter/Kontaktblock: PA6 GF25 FR Kappen: Staramid 6 20 VZ / PA6, GF20 Stößel des...

Wodurch unterscheiden sich die TeSys U Modelle LUB12/LUB32 und...

Bei LUB12 und LUB32 sind die Steuerklemmen im Gerät integriert . Sie lassen sich NICHT entfernen. Beim LUB120 und LUB320 sind Steuerklemmen steckbar; die Bestell.-Nr. lautet: LU9BN11.

Wie kann die große Frequenz (Parameter HSP) , den Frequenzumrichtern der...

Wie kann die Große Frequenz (Parameter HSP ) erhöht werden ? Für die große Frequenz gilt in der Werkseinstellung HSP = 60 bei einer Motornennfrequenz ( bFr ) von 50 Hz. Für die Ausgangsfrequenz f des...

Was bedeuten die Endungen, P7 usw. hinter den Tesys - Schützbezeichnungen?

Diese Endung sagt aus welche Spannung die Magnetspule haben soll:

Häufig gestellte Fragen zum Thema VideoBeliebte Videos

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

Erfahren Sie mehr mithilfe unseren FAQs (häufig gestellten Fragen) zu allgemeinen ThemenAllgemeines Wissen

Pro-Face: Wozu wurde das Pro-Face Kabel CA3-USBCB-01 verwendet?

Das Kabel mit der Bezeichnung CA3-USBCB-01 wurde für die Übertragung der Projektdatei an die HMI Panel der Baureihe AGP-, LT- oder AST3000 verwendet. Diese Kabel werden schon seit vielen Jahren nicht...

Pro-face: Welche Schritte sind beim Austausch eines Pro-face HMI Panels...

Sollte ein Pro-face HMI Panel aufgrund eines Defekts getauscht werden, ist zunächst zu prüfen, ob dieses Modell noch lieferbar oder reparierbar ist. Ist dies nicht mehr möglich, kann ein Nachfolge...

Pro-face: Was ist bei der Kommunikation einer WAGO SPS mit einem Pro-face...

Damit eine WAGO SPS mit einem Pro-face Panel kommunizieren kann, sind in der WAGO Software "e-cockpit" und in den SPS Einstellungen des HMI Projekts Einstellungen zu ändern. Werden diese...

Pro-face: Wie werden mit GP Pro III oder Pro Control erstellte HMI...

Die HMI Projekte, die auf der Panelgeneration GP2xxx und kleiner aufgespielt wurden, sind mit der Vorgängerversion ( GP Pro III ) der aktuellen Programmiersoftware ( GP Pro EX ) geschrieben worden....

Pro-face: Warum gibt es für die WinGP Software zwei Artikelnummern?

WinGP ist die Runtime Software für HMI Projekte auf Industrie PCs (IPCs) und Standard PCs. Will man die Software auf einem IPC der Pro-face Reihe (PS2-xxxx) installieren, ist dieser Artikel zu...

Welcher Großhändler befindet sich in meiner Nähe, der Schneider Electric...

Falls Ihr Unternehmen kein Direktkunde von Schneider Electric ist, können Sie Schneider Electric Produkte von einem Großhändler in Ihrer Nähe beziehen. Sie können die Suche nach einem Großhändler...

Pro-Face: Wie kann die HMI Programmiersoftware GP-Pro EX bestellt werden?

Zur Programmierung der Pro-Face Panels wird die Software GP-Pro EX verwendet. Diese wird auf einem PC installiert und die programmierten Projekte können dann per USB-Stick, USB-Kabel oder...

Pro-face: Wie wird ein Projekt auf ein HMI Panel geladen?

Laden eines Pro-face Projekts auf ein Panel über USB (gilt für>xx3000, z.B. GP4303) : Soll ein Panel ausgetauscht werden, ist das Programm auf das neue, baugleiche Panel zu laden. Dazu wird ein...