Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Wo sind die Treiber für den USB/RS485-Adapter vom Typ TCSMCNAM3M002P für zum Download bereitgestellt?
Die Treiber für den USB/RS485-Adapter  TCSMCNAM3M002P kann unter folgendem Link heruntergeladen werden. Link:  https://schneider-electric.box.com/s/8hrhmgacjchvxg96fjo2dptedxefswnn...
Ist der Schutzkragen für die Gehäuse der Reihe XALF als Ersatzteil erhältlich?
Ja, der Schutzkragen kann bestellt werden mit der Referenz ZBZ4005TQ. Die Liefereinheit der Sammelverpackung ist 100 Stück. Hiweis zum Schutzkragen...
Gibt es einen Schutzkragen, der die überlistungssicheren Not-Aus-Taster der Reihe Harmony Style 4 vollständig abdeckt?
Bitte verwenden Sie einen der folgenden Schutzkragen: Metall:   ZBZ1600  (verchromt)              ZBZ1602  (schwarz)              ZBZ1604  (rot)             ...
Können an Steuereschaltern der Baureihe ZB4 und ZB5 Standard- Hilfsschalter verbaut werden?
An Steuereschaltern der Baureihe ZB4 und ZB5 können keine Standard- Hilfsschalter verbaut werden, für die Steuerschalter gibt es spezielle Hilfsschalterblöcke...
Haben dreistufige Stellungswähler und Schlüsselschalter in der mittleren Stellung einen Schaltkontakt?
Die aktuellen dreistufigen Stellungswähler und Schlüsselschalter können, im Gegensatz zu vorherigen Schaltern, in allen Ausführungen, in der mittleren...
In welchen Farben und Typen gibt es Faltenbälge für Not-Aus-Schalter 22mm, die die Schutzart IP67 K erfüllen?
Es gibt schwarze, gelbe und rote Faltenbälge. Der schwarze Faltenbalg hat die Typenbezeichnung ZBZ28, der gelbe Faltenbalg hat die Typenbezeichnung...
Gibt es für das Schütz Tesys F, Typ LC1F500 eine Spule für 24VDC?
Es gibt eine Spule für das Schütz Tesys F, Typ LC1F500 mit 24 V DC. Sie hat die Referenz LX9FK912.
Welchen Schlüsselvorsatz hat der Nockenschalter K1SM1092410XS ?
  Der Schlüsselvorsatz für den Nockenschalter K1SM1092410XS hat die Bestellbezeichnung KAXZ1S191. Der Schlüsselvorsatz ist für jeden Nockenschalter...
Gibt es beim Hängetaster XACA08 (8 Bohrungen) auch die Möglichkeit, den Kragen XACA982 (für einen Not-Halt Taster) unten am Gehäuse zu montieren ?
  Es ist möglich, am Gehäuseboden den Schutzkragen XACA982 zu montieren. Dazu muss ein Hilfsschalter mit Winkelantrieb aus der Reihe XACS10x verwendet...
Sind auf Beschriftungsschildern für Hängetaster Sondergravuren mit Piktogrammen möglich ?
  Sondergravuren auf Beschriftungsschildern für Hängetaster sind möglich. Bitte fragen Sie eine Sondergravur vor einer Bestellung unter Zusendung...
Ergebnisse 1 - 10 von 100