Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Warum funktioniert der Simple Loader VW3A8120 mit der Firmware V1.1IE02 nicht beim ATV12?
Die minimale Firmware Version des Simple Loader VW3A8120 ist V1.3IE01, um mit dem Frequenzumrichter ATV12 kompatibel zu sein.
Gibt es einen Schutzkragen, der die überlistungssicheren Not-Aus-Taster der Reihe Harmony Style 5 vollständig abdeckt?
Bitte verwenden Sie einen der folgenden Schutzkragen: Metall:   ZBZ1600  (verchromt)              ZBZ1602  (schwarz)              ZBZ1604  (rot)             ...
Sind alte Rauchmelder mit neuen Kompatibel?
Die Rauchmelder sind untereinander kompatibel. Bei einem Altersabstand von ca. 9-10 Jahren können jedoch die Funkquarze so gealtert sein, dass sie...
In welcher Software ist der Funktionsumfang der Software CitectFacilities enthalten ?
Die technischen Funktionen der Software CitectFacilities V7.10 sind in der Software Vijeo Citect V7.20 SP3 und dem Paket "+Facilities" seit Juli 2012...
Gibt es für das KS System einen Abgangskasten mit NH00 Trenner der von außen zu bedienen ist
Ja, es gibt einen Sonderkasten bis max. 125 A, der jedoch leider nicht im Katalog vorhanden ist.  Bestell-Type: KSB125HD5
Wie kann ich meine Artikel von Altgerät auf Neugerät/Nachfolger umschlüsseln/umstellen?
Unter folgendem Link können alte Referenzen eingegeben werden, sowie Referenzen von Mitbewerbern (bitte ohne Trennstriche und Leerzeichen) und es...
Gibt es eine neue Reihe der Doppel und Dreifach-Drucktaster Harmony Style 5?
Das Produktangebot wurde überarbeitet und erweitert. Die neuen Referenzen aus anhängendem Dokument ersetzen die Teile im Katalog ZXKBM 12/08. Die...
Worin besteht der Unterschied zwischen Advantys STB xxx xxxx und STB xxx xxxx K
  Wichtig: Es sind die gleichen Module und somit 1:1 austauschbar!   Seit längerer Zeit, sind die Advantys STB Module nur noch in Kit-Ausführung lieferbar....
Was ist der Nachfolger für das Magelis Panel XBTPM und kann man die existierende Applikation auf den Nachfolger übertragen?
Der Nachfolger besteht aus einem XBTRT500 oder XBTRT511 mit einem Adapterrahmen XBTZRCO. Die Applikation kann nicht 1:1 übernommen werden. Vielmehr...
Ergebnisse 1 - 10 von 49