Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Welche Schutzart erfüllen die Not-Aus/Hauptschalter VCDN und VCCDN?
Die Not-Aus/Hauptschalter für die Befestigung in der Schaltschranktür (VCDN) und in der Schaltschrankrückwand (VCCDN) entsprechen der Schutzart IP65....
Sicherheitspositionsschalter der Baureihe XCS(T)E73… sind im spannungslosen Zustand verriegelt. Gibt es Positionsschalter mit umgekehrter Funktion ?
Ja, in der Schaltertypenbezeichnung ändert sich die Type von 3 auf 5. Beispiel:  XCSE73.. Ist verriegelt, wenn die Magnetspule nicht an Spannung liegt. ...
Was sind harmonisierte Normen?
Eine Norm ist dann harmonisiert, wenn sie im Amtsblatt der europäischen Kommission veröffentlicht wurde. Nicht jede mit „EN“ gekennzeichnete Norm...
Was versteht man unter einer Risikobeurteilung und welche Inhalte umfasst diese nach der EN ISO 14121-1?
●       Die Risikobeurteilung ist eine Folge von logischen Schritten, welche die systematische  Analyse und Bewertung von Risiken erlauben, die von...
Wie lautet die Definition für „Lastaufnahmemittel“ laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG?
Unter Lastaufnahmemittel versteht man laut Maschinenrichtlinie,  ein nicht zum Hebezeug gehörendes Bauteil oder Ausrüstungsteil, dass das Ergreifen...
Für welchen Anwendungsbereich gilt die Maschinenrichtlinie?
Die Maschinenrichtlinie gilt für die folgenden Erzeugnisse:   a) Maschinen; b) auswechselbare Ausrüstungen; c) Sicherheitsbauteile; d) Lastaufnahmemittel;...
Was wird unter dem Begriff „funktionale Sicherheit“ verstanden?
Der Teil der Gesamtanlagensicherheit, der von der korrekten Funktion sicherheitsbezogener Systeme zur Risikominderung abhängt. Diese Systeme müssen...
Wie lautet die Definition für „unvollständige Maschine“ laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG?
Unter einer unvollständigen Maschine versteht man laut Maschinenrichtlinie, eine Gesamtheit, die fast eine Maschine bildet, für sich genommen aber...
Muss auch für eine unvollständige Maschine (Teilmaschine) die neue Maschinenrichtlinie umgesetzt werden?
Ja. Die neue Maschinenrichtlinie macht zwischen Maschine und unvollständiger Maschine, was den Umfang des Nachweises betrifft, keinen Unterschied....
Was besagt die CE - Kennzeichnung?
CE steht als Abkürzung für “Europäische Gemeinschaft“ (französisch „Communautés Européennes“) Die CE - Kennzeichnung ist der Reispass für Produkte...
Ergebnisse 1 - 10 von 100