Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Ist der Analogausgang "FM" bei dem Frequenzumrichter ATV21 kalibrierbar bzw. invertierbar ?
Kalibrierung der Analogausgänge. Funktion: bei den Ausgangssignalen der Klemmen FM handelt es sich um analoge Spannungssignale. Ihr Standardeinstellbereich...
Wie wird der Betrieb mit PID-Regelung beim Frequenzumrichter ATV21 eingestellt?
Durch die Rückführung von Istwertsignalen (4 bis 20 mA, 0 bis 10 V) von einem Sensor wird eine Prozessregelung ermöglicht; zum Beispiel zum Konstanthalten...
Mit welchem Drehmoment können die Klemmen an den Kontakten der Harmony Reihe angezogen werden?
Das maximale Drehmoment für alle Klemmen der Harmony Reihe beträgt 1Nm.
Was sind harmonisierte Normen?
Eine Norm ist dann harmonisiert, wenn sie im Amtsblatt der europäischen Kommission veröffentlicht wurde. Nicht jede mit „EN“ gekennzeichnete Norm...
Was versteht man unter einer Risikobeurteilung und welche Inhalte umfasst diese nach der EN ISO 14121-1?
●       Die Risikobeurteilung ist eine Folge von logischen Schritten, welche die systematische  Analyse und Bewertung von Risiken erlauben, die von...
Wie lautet die Definition für „Lastaufnahmemittel“ laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG?
Unter Lastaufnahmemittel versteht man laut Maschinenrichtlinie,  ein nicht zum Hebezeug gehörendes Bauteil oder Ausrüstungsteil, dass das Ergreifen...
Für welchen Anwendungsbereich gilt die Maschinenrichtlinie?
Die Maschinenrichtlinie gilt für die folgenden Erzeugnisse:   a) Maschinen; b) auswechselbare Ausrüstungen; c) Sicherheitsbauteile; d) Lastaufnahmemittel;...
Was wird unter dem Begriff „funktionale Sicherheit“ verstanden?
Der Teil der Gesamtanlagensicherheit, der von der korrekten Funktion sicherheitsbezogener Systeme zur Risikominderung abhängt. Diese Systeme müssen...
Wie lautet die Definition für „unvollständige Maschine“ laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG?
Unter einer unvollständigen Maschine versteht man laut Maschinenrichtlinie, eine Gesamtheit, die fast eine Maschine bildet, für sich genommen aber...
Muss auch für eine unvollständige Maschine (Teilmaschine) die neue Maschinenrichtlinie umgesetzt werden?
Ja. Die neue Maschinenrichtlinie macht zwischen Maschine und unvollständiger Maschine, was den Umfang des Nachweises betrifft, keinen Unterschied....
Ergebnisse 1 - 10 von 100