Technische FAQs

Fragen Sie uns

Die Ergebnisse filtern

Löschen
Wie kann sehr einfach ein zu ersetzender LTMR-Controller (TesysT) in einem Modbus/TCP Netzwerk neu konfiguriert werden ?
Die einfachste Methode zur Neukonfiguration eines zu ersetzenden LTMR-Controllers in einem Modbus/TCP Netzwerk besteht in der Verwendung des Dienstes...
Welcher Brennklassifizierungen entsprechen die Relais der Baureihe RE17?
Was das Gehäusematerial betrifft, so entspricht das RE17-Produkt den Brennklassifizierungen V2 und HB, die vom Underwrites Laboratory (UL) 94, Test...
Welche Kommunikationsprotokolle stehen für das Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung?
Der LTMR-Controller verfügt über eine Kommunkationsschnittstelle für die Fern-Überwachung und Fern-Steuerung des Motors. Alle Motorinformationen stehen...
Welche Messfunktionen sind im Motormanagement-System Tesys T enthalten?
Folgende Grössen werden vom Motormanagement-System Tesys T gemessen (Effektivwerte): - Strom in den 3 Phasen - Spannung in den 3 Phasen - Motortemperatur...
Welche Schutzfunktionen werden vom Motormanagement-System Tesys T bereitgestellt ?
Das Motormanagement-System Tesys T ermöglicht folgende Schutzfunktionen: - Schutz gegen thermische Überlast  - Schutz gegen Phasenunsymmetrie und...
Welche Steuerungsmodi stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Im LMTR Controller sind 5 vorprogrammierte Motorsteuerungsfunktionen integriert: - Steuermodus Überlast (Überwachung von Motoren, bei denen der Befehl...
Welche Steuerungsmöglichkeiten stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Ein durch das Motormanagement-System Tesys T überwachter Motor kann entweder                 - lokal, über die am Gerät vorhandenen Logikeingänge...
Ist der Motorschutzschalter GV2 für Gleichstromanwendungen geeignet?
Die Motorschutzschalterreihe GV2 ist für den Gleichstrombetrieb bis 440VDC geeignet.
Wann löst das Motorschutzrelais LR9D einen Alarm aus ?
Die Auslösegrenzwerte für den Alarm beim Motorschutzrelais LR9D liegt gemäß IEC 60947-4-1 bei 1,05 ± 0,06 x  In.
Welche Schutzart erfüllen die Not-Aus/Hauptschalter VCDN und VCCDN?
Die Not-Aus/Hauptschalter für die Befestigung in der Schaltschranktür (VCDN) und in der Schaltschrankrückwand (VCCDN) entsprechen der Schutzart IP65....
Ergebnisse 1 - 10 von 100