Wo finde ich die MTTF (mean time to failure) Werte für den Sanftanlasser...
Im Anhang befinden sich die MTTF (mean time to failure) Werte der Sanftanlasser vom Typ ATS480.
{}
Im Anhang befinden sich die MTTF (mean time to failure) Werte der Sanftanlasser vom Typ ATS480.
Für die Version 6.3 der Software Vijeo Designer stehen folgende neue Bestellreferenzen zur Verfügung: Vijeo Designer Buildtime Lizenz: VJDBTPRO1P : Vijeo Designer V6.3 Einzelplatzlizenz (1 Platz)...
Die Motoren mit T-Wicklung (z.B. BSH****T***) sind für den Anschluss an einem Servoverstärker Lexium 32 (LXM32****M2, 1-phasiger 230V Versorgung) abgestimmt. Die Motoren mit P-Wicklung (z,B,...
Die Funktion SBC dient der sicheren Ansteuerung einer Haltebremse. SBC wird bei Freigabe immer parallel mit STO aktiviert. Eine im stromlosen Zustand aktive Haltebremse wird in sicherer,...
Das Kabel mit der Bezeichnung CA3-USBCB-01 wurde für die Übertragung der Projektdatei an die HMI Panel der Baureihe AGP-, LT- oder AST3000 verwendet. Diese Kabel werden schon seit vielen Jahren nicht...
Sollte ein Pro-face HMI Panel aufgrund eines Defekts getauscht werden, ist zunächst zu prüfen, ob dieses Modell noch lieferbar oder reparierbar ist. Ist dies nicht mehr möglich, kann ein Nachfolge...
Damit eine WAGO SPS mit einem Pro-face Panel kommunizieren kann, sind in der WAGO Software "e-cockpit" und in den SPS Einstellungen des HMI Projekts Einstellungen zu ändern. Werden diese...
Die HMI Projekte, die auf der Panelgeneration GP2xxx und kleiner aufgespielt wurden, sind mit der Vorgängerversion ( GP Pro III ) der aktuellen Programmiersoftware ( GP Pro EX ) geschrieben worden....