Technische FAQs

Fragen Sie uns

Wie lautet die mögliche Ersatz-Type für die Type XCKP591H7 ?
Die mögliche Ersatztype heißt XCSPA591 Es wird auch ein neuer Betätiger dazu benötigt, siehe angehängte Auswahl.  
Wie lautet die Ersatz-Type für XCKJ5957B01H44 ?
Die mögliche Ersatztype lautet XCSE5311 Es wird allerdings auch ein neuer Betätiger dazu benötigt, siehe Anhang  
Wie heißt der Nachfolger für das Motorschutzrelais LR1D80363A65 ?
Der Nachfolger lautet LRD3363, dieser passt aber nicht an das alte Schütz. Es besteht die Möglichkeit den Einzelaufsteller LA7D3064 zusätzlich zu...
Gibt es einen Ersatz für LC1D2532P7SV ?
Dabei handelte es sich um ein LC1D2510P7 + LA1DN22 in montierter Ausführung als Sammelverpackung 10Stk. Beides ist inaktiv. Neu unmontiert (muß vom...
Gibt es das LC2D12P7 auch in der Variante 2S/2Ö ??
Ja, bei Verwendung von 2x LC1D128P7, hierzu ist aber keine mechanische Verriegelung und Hauptstromverdrahtung verfügbar. Verriegelung elektrisch über...
Kann bei XVBL0B6 die LED ausgetauscht werden ?
Ja, die LED heißt DL1BDB6  
Gibt es einen Ersatz für RHR418BE ??
Nein, dafür gibt es keinen Ersatz.  
Gibt es eine Ersatztype für Magnecraft SSR645DIN-DC45 von Schneider-Electric ?
Ja, die mögliche Ersatztype von Schneider-Electric heißt SSM1A445F7
Wie heißt der Nachfolger für das Schütz CA2FT111E ?
Der mögliche Nachfolger lautet CAD32E7 + Zeitblock LADT2  
Wie heißt die Ersatztype für LT2SP00M ?
Der Ersatz für die Type LT2SP00M ist der LT3SM00M  
Ergebnisse 41 - 50 von 100