Technische FAQs

Fragen Sie uns

Gibt es Ersatzschaltkontakte für das Schütz LC1D40AP7 ?
Nein, Ersatzkontakte gibt es erst ab LC1D115....  
Wie lautet der Ersatz zum Square-D Timer MER10 ?
Der mögliche Ersatz lautet RE22R2AMR. Statt einem Öffner und einem Schließer hat dieser 2 Wechsler  und der einstellbare Zeitbereich ist noch größer....
Gibt es einen Ersatz für den Positionsschalter XCKB1D00Y15 ??
Ein möglicher Ersatz dazu lautet ZCKJ1 + ZCKE05 + ZCKY15  
Gibt es induktive Sensoren, welche bei Temperaturen unter -25°C eingesetzt werden können?
Ja, es gibt sogenannte TF-Versionen für den Einsatzbereich bis -40°C für den Innenbereich und die TG- Versionen für den Aussenbereich . Die Standard-Referenz...
Wie lautet der Ersatz für das Motorschutzrelais 9065TD2,6 ?
Der mögliche Ersatz lautet : LR2K0310 Dieses passt allerdings nicht an die alten Schütze, daher benötigen Sie entweder zusätzlich einen Einzelaufsteller...
Gibt es die Doppeldrucktaster auch in rastender Ausführung ?
Nein, die Doppeldrucktaster gibt es nur ohne Rastung.  
Ergebnisse 51 - 60 von 100