Technische FAQs

Fragen Sie uns

Problem: das Windrelais geht bei IHC auf Störung IHC (1425).
1. mechanischer Defekt am Windmesser 2. nicht gerade montiert 3. hoher Leitungswiderstand zum Windmesser
Wie bekomme ich in einer Wechselstromanwendung ein Schütz "Brummfrei"?
Wenn man in einer Wechselstromanwendung ein Schütz mit einer Gleichspannungsspule und einem vorgeschalteten Brückengleichrichter nimmt, ist die Schützspule...
Wie kann die Kommunikation des Frequenzumrichter ATV 630 zu einer SPS mittels Profibus-DP aufgebaut werden ?
Es ist zunächst zu prüfen, welche Firmwarestände der Frequenzumrichter und die Profibus-DP Karte aufweisen. Die Karte muss mindestens den Firmwarestand...
Kann mit einem Frequenzumrichter Altivar ATV 212 ein Synchron-/PM Motor angetrieben werden ?
Eine mögliche Verwendung hängt vom Firmwarestand des Frequenzumrichters ab. Synchron-/ PM Motoren können vom Frequenzumrichter ATV 212 angesteuert...
Wie lange kann ein Frequenzumrichter Altivar 61/ 71 bei laufendem Motor eine ausgefallene Netzspannung überbrücken ?
Ein Frequenzumrichter ist mit hochkapazitiven Kondensatoren ausgestattet. Sollte die Netzspannung ausfallen, können diese Kondensatoren den Spannungsausfall...
Wie lässt sich eine Motormessung über den Feldbus beim Frequenzumrichter ATV320 ausführen ?
Um auf dem Frequenzumrichter ATV32 / ATV320 eine Motormessung über den Feldbus auszuführen, muss der Frequenzumrichter zuerst in einen speziellen ...
Wo können 3D CAD-Files für die Adapterplatte (Umbausatz GBKxx) heruntergeladen werden ?
Der Umbausatz GBXxxx ist nicht separat als CAD File downloadbar, vielmehr ist dieser bereits in den CAD Zeichnungen zu den Getrieben GBKxx oder GBYxx...
Ergebnisse 71 - 80 von 100