TwinBus IP
Wissen, wer vor der Tür steht? Auch vom Garten aus oder unterwegs?
Kein Problem mit der Ritto TwinBus IP App lassen sich die intelligenten Funktionen des TwinBus IP Türkommunikationssystems mobil nutzten. Jederzeit, von jedem Ort.
So verpassen Sie auch unterwegs keine Besucher oder Lieferungen mehr, ganz so als ob Sie daheim sind.
Leistungsmerkmale:
Zur Nutzung der App muss ein Nutzerkonto im TwinBus IP Webportal erstellt und die Innenstation des TwinBus IP Türkommunikationssystems mit dem Internet verbunden werden.
Das Mobilgerät benötigt eine Internetverbindung mittels WiFi oder mobiler Verbindung (LTE, 4G oder 5G) welche nicht seitens Schneider Electric bereitgestellt wird.
Die Nutzung der TwinBus IP App ist kostenfrei möglich.
Kein Problem mit der Ritto TwinBus IP App lassen sich die intelligenten Funktionen des TwinBus IP Türkommunikationssystems mobil nutzten. Jederzeit, von jedem Ort.
So verpassen Sie auch unterwegs keine Besucher oder Lieferungen mehr, ganz so als ob Sie daheim sind.
Leistungsmerkmale:
- Benachrichtigung bei Türruf mittels Pop-Up Nachricht und akustischer Signalisierung
- Konfigurierbare Anzeige der Anrufinformation auf dem Sperrbildschirm
- Live-Vorschau mittels HD-Kamera der Türstation vor Annahme des Anrufes
- Bei Rufannahme ist die bidirektionale Kommunikation mit der Türstation möglich
- Auf Wunsch kann die Fernöffnung der Tür über einen 3 sec. Tastendruck vorgenommen werden
- Abruf der Besucherhistorie mit Bild und Zeitstempel für verpasste und angenommene Anrufe
- Mittels der Monitorfunktion kann das Live-Kamerabild der Türstation abgerufen werden, auch ohne Türruf
- Manuelle Aufnahme des Bildes der Türstation auf dem Mobilgerät
Zur Nutzung der App muss ein Nutzerkonto im TwinBus IP Webportal erstellt und die Innenstation des TwinBus IP Türkommunikationssystems mit dem Internet verbunden werden.
Das Mobilgerät benötigt eine Internetverbindung mittels WiFi oder mobiler Verbindung (LTE, 4G oder 5G) welche nicht seitens Schneider Electric bereitgestellt wird.
Die Nutzung der TwinBus IP App ist kostenfrei möglich.
Close
Also Available on...
| Size | iOS: 49,07 MB / Android: 15,73 MB |
| Price | Gratis |
| Languages | German, English |
Scan QR codes with your phone