Verlässliche Energieverteilung – für Personal und Patienten

In seinen Klinikgebäuden, die zu den modernsten Behandlungszentren Europas zählen, hat das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) die digitalen Lösungen vom Tech-Konzern Schneider Electric im Einsatz. Von der Mittelspannung bis zur Steckdose inklusive Energiemanagement: die Komponenten des Energiespezialisten garantieren im schnell getakteten Klinikalltag eine sichere und verlässliche Energieverteilung.

Modernste medizinische Versorgung im Norden der Bundesrepublik

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ist das einzige Krankenhaus der Maximalversorgung in Schleswig-Holstein und gehört zu den größten Universitätskliniken Deutschlands. Mehr als 14.000 Mitarbeitende sorgen an den Standorten in Kiel und Lübeck tagtäglich für einen reibungslosen Betrieb und die bestmögliche medizinische Versorgung. Dass der Umzug in die neuen Klinikgebäude in Lübeck bei laufendem Betrieb umsetzbar war, ist der Leistung aller Mitarbeitenden, aber auch der Infrastruktur zu verdanken. Basis der zukunftsorientierten Ausrichtung des UKSH ist ein medizinisches Strukturkonzept, das den demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt bei den Kapazitätsberechnungen berücksichtigt. Deshalb erfüllt die Anlage – durch eine zeitgemäße Digitalisierung auch langfristig – hohe Ansprüche an Krankenversorgung, Forschung und Lehre.

Die Herausforderung

Maximale Verfügbarkeit, maximale Sicherheit

In der elektrischen Versorgung eines Krankenhauses haben betriebliche Stabilität sowie durchgehende Versorgungs- und Patientensicherheit absolute Priorität. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Energieversorgung.

  • Energiemanagement: Besonders in einem Universitätsklinikum ist eine kontinuierliche Energieverteilung Grundvorraussetzung für eine sichere Behandlung der Patienten. 
  • Flexibilität: Für jeden Patienten muss die individuell passende Behandlung gewährleistet sein. 
  • Nachhaltigkeit: Das Energieversorgungskonzept sollte zukunftssicher aufgestellt sein. Das erfordert Skalierbarkeit: Bestehende Installationen müssen weiterhin versorgt werden, während neue Gebäudeteile und Sanierungsflächen sukzessive hinzukommen. Nur so wird bei Abnahme eine Mindestbetriebsdauer von 30 Jahren möglich.

Die Lösung

Sichere Energieversorgung aus einer Hand

Schneider Electric stellt die Energieversorgung des Klinikums vom Netzanschluss bis zur Steckdose sicher.   

  • Mittelspannungsanlagen und Trafos: Ermöglichen den sicheren Anschluss des Großverbrauchers Krankenhaus ans Mittelspannungs-Stromnetz.  
  • Niederspannungsschaltanlagen Prisma: Übernehmen die Energieverteilung im Gebäude.
  • Innovative Schienenverteiler: Reduzieren die Anschaffungskosten im Bereich Brandschutz, da etwa die Brandlast (das Wärmepotenzial der vorhandenen brennbaren Stoffe) um bis zu 85% geringer ist als bei einer vergleichbaren Kabelinstallation. 
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen: Schützen kritische Systeme wie Datencenter vor plötzlichen Stromausfällen.
  • Antibakterielle Oberflächen: Merten Schalter und Steckdosen in Thermoplast aktivweiß reduzieren durch die Beimischung von Silberionen im Kunststoff das Infektionsrisiko.
  • Umfassendes Energiemanagement: Sämtliche genannten Systemkomponenten, von den Sensoren über die Edge Control Ebene bis zur Visualisierung im Kontrollraum, werden in die ganzheitliche IoT-Architektur EcoStruxureTM für das Gesundheitswesen eingebettet.

Das Ergebnis

Versorgungssicherheit durch ganzheitliche Datenintegration

Dank digitalisierter Energieverteilung ist die Betriebs- und Versorgungssicherheit jederzeit gegeben. Medizinisches Personal sowie das Facility Management können sich voll und ganz auf den Klinikalltag konzentrieren, denn die ganzheitliche Vernetzung durch die EcoStruxure-Architektur stellt die Verfügbarkeit relevanter Daten sicher. So wird die gesamte Lösung effizient und sicher, wirtschaftlich rentabel und langfristig skalierbar. 

Die Kombination aus flexibler, zukunftssicherer Infrastruktur und IoT-fähigen Energie- und Gebäudemanagementsystemen ermöglicht Fernüberwachung sowie zustandsabhängige Wartung und bietet dadurch ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit. Das zeigt Wirkung: Das Projekt wird mit weiteren Sanierungsabschnitten bis 2024 fortgeführt.

Weitere Informationen für Sie

  • Corporate Office

    Henkel installiert ein „Digital Backbone“ für mehr Nachhaltigkeit

  • equipments in room

    Für die Zukunft gerüstet: Digitalisierung im Krankenhaus

  • UKSH building

    Digitale Systemkomponenten & Energieversorgung im Klinikum UKSH

  • illustration of a leaf

    Unsere Nachhaltigkeitsstrategie

  • Erfolgsgeschichten von Kunden

Wir unterstützen Sie!

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

Help Center

Help Center

Hier erhalten Sie Unterstützung und Hilfe für all Ihre Anliegen an einem Ort.