Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
  • Default Alternative Text
    STARTEN SIE DEN PROFITMOTOR

    Drei Möglichkeiten zur Förderung einer profitablen Zuverlässigkeit

    Kombinieren Sie profitable Effizienz mit einer Steuerung der Zuverlässigkeit in Echtzeit, um die Rentabilität Ihres Betriebs zu optimieren.

    Video ansehen
  • Default Alternative Text

    Die Erfolgsgeschichte von ArcelorMittal

    EcoStruxure™ trägt dazu bei, einen zuverlässigen Prozess und hohe Stahlqualität sicherzustellen.

    Sehen Sie sich die Erfolgsgeschichte an

    1. Definieren Sie Ihre Strategie DSC_8308-410x230

    Die Entwicklung einer Strategie für eine rentable Zuverlässigkeit kann als eine Herausforderung erscheinen, jedoch können einige recht einfache Schritte dabei helfen, ein Industrieunternehmen in die richtige Richtung zu bewegen…

    Wenn sowohl in der Wartung als auch in den Betriebsabläufen das Endziel eine Maximierung der betrieblichen Rentabilität ist, ist es entscheidend, die Bereiche Zuverlässigkeit, Effizienz und Rentabilität in einem gemeinsamen strategischen Plan zu adressieren.

    > Lesen Sie unseren Blog, um mehr zu erfahren 

    2. Investieren Sie in das IIoT 5361561-410x230

    Der Einsatz einer prädiktiven Anlagenanalyse zur Unterstützung einer zustandsorientierten Wartungsstrategie kann dazu beitragen, Probleme zu erkennen, die andernfalls nicht erkannt worden wären. Laut einer Studie der ARC Advisory Group, sind nur 18 % der Anlagenausfälle auf die Verwendung oder das Alter zurückzuführen. Das bedeutet, dass vorbeugende Wartung allein nicht genug ist, um die restlichen 82 Prozent der Anlagenausfälle zu vermeiden und ein erweiterter Ansatz erforderlich ist…

    Durch die Entwicklung und das Wachstum der erweiterten digitalen Technologie – unterstützt durch das industrielle Internet der Dinge – besteht die Möglichkeit der vollständigen, messbaren Investitionsrentabilität, sofern die richtige Technologie zum Einsatz kommt.

    > Whitepaper lesen

    3. Ändern Sie die Wartungspläne   523217535-410x230

    Jeder dieser Fortschritte führt zu einer Steigerung der Zuverlässigkeit von Anlagen. Während jedoch moderne Tools eingesetzt werden, um die Zuverlässigkeit der Anlagen zu verbessern, wird auch die Prozesssteuerung immer ausgefeilter und wirkt den Verbesserungen im Bereich Zuverlässigkeit kontinuierlich entgegen... 


    Es wird immer mehr von Industrieanlagen gefordert. Dies hat Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Unternehmens. Um etwas dagegen zu unternehmen, wurden die industriellen Wartungsstrategien weiterentwickelt. Reaktive Wartung wurde zur vorbeugenden Wartung, dann zur zustandsorientierten Wartung und später zur vorausschauenden Wartung weiterentwickelt.

    > Whitepaper herunterladen

    Unser Prinzip ist „Innovation At Every Level“ zur Förderung einer rentablen Zuverlässigkeit

    Möchten Sie mit einem unserer Mitarbeiter chatten um mehr über unsere Produkte und Leistungen zu erfahren?