Eigenschaften SP5000X Serie
> Helles Flüssigkristall-Panel-Display, das so aufbereitet wurde, dass es die Helligkeit beibehält und die Blendung durch Sonnenlicht an der Oberfläche des Bildschirms reduziert wird.
> Langlebigkeit durch umfangreichen UV-Schutz. Freiliegende Kunststoffteile wurden mit UV-beständigen Metallen und Glas veredelt. Die Flüssigkristall und Touchscreen Komponenten bestehen aus Materialien, die die UV-Strahlen um 99% reduzieren.
> Staub- und wasserdicht. Funktionsfähig in Temperaturbereichen von -30°C bis 70°C. Das Produkt widersteht diesen extremen Umgebungen durch eine besondere Beschichtung auf dem Substrat, der Stromquelle und den Flüssigkristallkomponenten.
> Vibrationsfestigkeit und Stoßfestigkeit sind doppelt und 2,7-fach so hoch, wie herkömmliche HMI-Systeme für den Innenbereich. Unser Produkt entspricht den Spezifikationen für fahrzeugmontierte Geräte. Darüber hinaus sind alle Kabel und Stromquellenanschlüsse so befestigt, dass sie sich nicht durch Stöße oder Vibrationen lösen können.
> Für den Einsatz in Spezialfahrzeugen ist es kompatibel mit einer Vielzahl von Stromversorgungsumgebungen von DC12V bis 24V. Reibungslose Funktion auch bei Spannungseinbrüchen.