Wilo Indonesia: Schlüsselzahlen des Kundenberichts
20 % weniger Energieverbrauch
40 % weniger Arbeitskosten
25 % weniger Ausfallzeiten durch schnellere Fehlererkennung und -behebung
Um Überschwemmungen zu vermeiden, entwickelte der Maschinenhersteller (OEM) Wilo Indonesia ein äußerst zuverlässiges Entwässerungssystem mit einer vollständigen EcoStruxure Machine-Lösung, einschließlich digitaler Services und modernster Industriesoftware von AVEVA. Das neue Pumpensystem ermöglicht die Fernüberwachung, -meldung und -steuerung des Pump-Skids, um Überflutungen zu vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen.
Rizky Rachmady, Project Manager, Wilo Indonesia
Kundenreferenz
„Wir sind überzeugt, dass Wilo Indonesia mit Unterstützung von EcoStruxure unseren Kunden stets maximale Zuverlässigkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit bieten kann.”