SmartX RP-C Raumautomationsstation
Erleben Sie unsere Lösung für vernetzte Räume
Die digitale Revolution verändert unsere Gebäude, ihre Verwaltung und die Art, wie wir in ihnen arbeiten. Dank des Internets der Dinge (IoT) sind Gebäude aller Art heute intelligenter und vernetzter als je zuvor und es kommen in immer kürzeren Abständen neue und andersartige Geräte hinzu. Moderne Gebäude müssen besonders effizient sein und über eine zukunftssichere Infrastruktur verfügen, damit sie sich an die steigenden Anforderungen der Nutzer und an neue intelligente Dienstleistungen anpassen lassen. Eine Lösung für vernetzte Räume bildet die Basis dafür.

Der SmartX Room Purpose Controller (RP-C) ist ein BACnet IP-basierter Controller für HLK-Raumanwendungen. Dieser moderne Controller verfügt über eine erweiterbare Architektur für anspruchsvolle Beleuchtungs-, Jalousie- sowie HLK-Steuerung. Er ist als eigenständige Lösung einsetzbar oder kann in jedes beliebige Gebäudemanagementsystem integriert werden. Über die mobile eCommissioning App ist eine komfortable Inbetriebnahme ohne vorhandenes Netzwerk und ohne den Einsatz einer Leiter möglich.
Erstklassige Regelung
Sicher und skalierbar
Intelligentere Arbeitsplätze
Zukunftssichere Technologie

Unsere IP-Feldcontroller der neuen Generation erweitern den Einfluss Ihres Gebäudemanagementsystems um nahtlose Skalierbarkeit und Flexibilität, die von der Fertigungs- bis in die Managementebene für eine beispiellose Leistung sorgen.