Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
  • Das Internet der Dinge und der Frequenzumrichter Altivar Prozess

Standard-Alternativtext
Mit Altivar Prozess, dem ersten serviceorientierten Frequenzumrichter, hat eine brandneue Ära begonnen.

Vergessen Sie alles, was Sie über normale Frequenzumrichter wissen
Warum? Weil jetzt mit Altivar Prozess, dem ersten serviceorientierten Umrichter, eine brandneue Ära begonnen hat. Dank des Zusammenspiels von IT- und OT-Technologien kann Altivar Prozess die Vorteile des Internets der Dinge nutzen und ist damit der einzige Frequenzumrichter, der Sie wirklich dabei unterstützen kann, eine optimale Geschäfts- und Prozessleistung zu erreichen.


Laut Alain Dedieu, Senior Vice President, Drives Activity, Schneider Electric, „sind serviceorientierte Frequenzumrichter viel mehr als nur Frequenzumrichter. Neben den traditionellen Funktionen zur Motor- und Anwendungssteuerung ist ein serviceorientierter Umrichter in der Lage, dem Kunden Services zu bieten, von denen das gesamte Unternehmen profitieren kann. Der serviceorientierte Umrichter wird in die Architektur eingebaut und ist darauf ausgelegt, die Geschäftsleistung, die Gesamteffizienz der Anlage sowie die Gesamtbetriebskosten (TCO = Total Cost of Ownership) zu optimieren. Altivar Prozess ist der Beweis für den positiven Effekt, den das Internet der Dinge auf die Industrie haben wird.“

Unübertroffene Effizienz und Anlagenleistung
Altivar Prozess ist eine komplette Baureihe von Frequenzumrichtern für Prozessanwendungen zwischen 0,75 und 1,5 MW. Durch erweiterte Überwachung des Zustands von Systemen und Geräten sorgt Altivar Prozess dafür, dass Anwendungen immer mit optimaler Effizienz laufen. Erfasste Daten zur Anlagenleistung werden in Echtzeit bereitgestellt,

so dass das Automatisierungssystem Effizienzabweichungen sofort erkennt und reagieren kann, bevor Verluste entstehen. Zusätzlich ermöglicht Altivar Prozess zustandsorientierte Wartung durch Zustandsüberwachung, Ferndiagnosen und Fehlerbehebung, und unterstützt Sie so dabei, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, die Energieeffizienz zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten selbst auf Anlagenebene zu reduzieren. Dank integriertem Ethernet erhalten Sie jederzeit und von überall unbegrenzten und sicheren Zugriff auf Ihre Anwendung über mobile Geräte und Webservices. Fehlermeldungen generieren dynamische QR-Codes für sofortigen Zugriff auf relevante Informationen, die Ihnen helfen, Probleme sofort zu lösen, während QR-Codes, die direkt auf die Frequenzumrichter gedruckt sind, für sofortigen Zugang zur zentralen Kundenbetreuung sowie zur Online-Fehlerbehebung sorgen.

Einzigartige Konstruktion
Altivar Prozess ist kompakt, modular und flexibel, eignet sich für jede Anwendung, ist einfach einzubauen und zu integrieren, egal ob in neue Anlagen, als Nachrüstung oder Aufrüstung.


Ein umweltfreundlicher Frequenzumrichter
Sogar am Ende seiner Lebensdauer unterstützt Altivar Prozess ihre Nachhaltigkeitsziele, da 70 Prozent seiner Komponenten recycelt werden können. Er übertrifft sogar die Anforderungen der heutigen Umweltrichtlinien und ist konform mit der europäischen RoHS-Richtlinie und REACH.

Dank des Zusammenspiels von IT- und OT-Technologien kann Altivar Prozess die Vorteile des Internets der Dinge nutzen.
Weitere Informationen

Möchten Sie mit einem unserer Mitarbeiter chatten um mehr über unsere Produkte und Leistungen zu erfahren?