Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Ecostruxure Triconex Tricon

Triconex SIS bietet erstklassigen Schutz für Personal, Produktion und Gewinne

EcoStruxure Triconex Safety Instrumented Systems sind ein integraler Bestandteil von EcoStruxure Plant, unserer offenen IoT-fähigen Architektur für umsetzbare Geschäftseinblicke. Mit über 40 Jahren kontinuierlichem, sicherem Betrieb haben EcoStruxure Triconex Safety Instrumented Systems mehr als eine Milliarde sichere Betriebsstunden geliefert.

Das „eine vielseitige System“, Tricon CX, ist vom TÜV Rheinland nach Sicherheitsintegritätsstufe 3 (SIL3) zertifiziert und kann in allen Sicherheits- und kritischen Steuerungsanwendungen eingesetzt werden. EcoStruxure Triconex Safety Systems sind in den anspruchsvollsten Branchen und Anwendungen nachweislich leistungsfähig über die gesamte Lebensdauer.

Entdecken Sie den neuen Tricon CX

Revolutionieren Sie die Prozesssicherheit mit Tricon CX v12
Seit 40 Jahren engagieren wir uns dafür, die Welt sicherer zu machen, um Produktion, Menschen und Gewinne zu schützen. Wir haben das Beste von Tricon, Trident und Tricon CX in einer Kombination verwendet, die die Sicherheit und kritische Steuerung revolutionieren wird.

Technologieplattformen Triconex

Sicherheitsanwendungen

Hervorragender Schutz Ihrer Mitarbeitenden, Produktion und Gewinne
Um die nächste Generation zu erreichen, sind mutige Schritte erforderlich.  Denn die Erschließung des wahren Potenzials der vierten industriellen Revolution erfordert mehr als nur Digitalisierung oder das industrielle Internet der Dinge (IIoT). Die nächste Generation der Effizienz, Robustheit und Nachhaltigkeit setzt einen ganzheitlichen Wandel voraus.
Mehr erfahren
factory worker

Kompetenz im Sicherheitslebenszyklus zur Maximierung von Sicherheit und Rentabilität

Die Sicherheit in Branchen mit hohen Risiken ist komplex und anspruchsvoll. Unsere führenden Technologien, Softwareanwendungen und engagierten Sicherheitsexperten stehen während des gesamten Sicherheitslebenszyklus zur Verfügung, um zu gewährleisten, dass die Sicherheit maximiert und die Rentabilität optimiert wird.

Wir unterstützen Ihr Unternehmen mit einem umfassenden Angebot an Sicherheitsservices

  • Funktionales Sicherheitsmanagement
  • Definieren und Bewerten
  • Planen und Umsetzen
  • Betreiben und Warten
  • Zertifizierung und Schulungen
>Entdecken Sie industrielle Sicherheitsservices

Entdecken Sie die neuesten Erkenntnisse zum sicherheitstechnischen System von Triconex

Was ist Triconex mit dreifacher modularer Redundanz?

Die dreifache modulare redundante (TMR) Architektur bietet Fehlertoleranz und fehlerfreie, unterbrechungsfreie Steuerung. EcoStruxure Triconex verfügt über eine TMR-Architektur für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Benötigen Sie ein Hot-Spare-E/A-Modul?

Das Triconex-E/A-Modul ist dreifach redundant und fehlertolerant. Jedes Modul toleriert bis zu 2 Fehler ohne Prozessunterbrechung und verfügt über ein Austauschfenster von 72 Stunden.

Warum ist der Online-Modulaustausch bei Triconex so einfach?

Das EcoStruxure Triconex Safety Instrumented System (SIS) ermöglicht den Online-Austausch von Modulen ohne Betriebsunterbrechungen. Modulare Austauschvorgänge reduzieren das Risiko menschlicher Fehler in den Anlagen.

Der Wert der Diagnose von inhärent sicherheitsrelevanten Instrumentensystemen

Die Sicherheitssysteme EcoStruxure Triconex verfügen über umfangreiche Diagnosefunktionen und integrierte Fehlertoleranz. Sie können darauf vertrauen, dass Triconex kontinuierlich Ihre Mitarbeiter, Ihre Anlagen und die Umwelt schützt.

Was ist die „Nutzungsdauer“ und was bedeutet sie?

Bei Sicherheitssteuerungen wird eine Nutzungsdauer von 20 Jahren angenommen. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Ihre Steuerung ausfällt oder dass Sie Ihr Sicherheitssystem nach Ablauf dieser Zeit ersetzen müssen.

EcoStruxure Triconex Safety Validator in 60 Sekunden

Meistern Sie die Herausforderungen herkömmlicher manueller Tests mit dem EcoStruxure Triconex Safety Validator. Nutzen Sie die Vorteile automatisierter Tests und steigern Sie Ihre Effizienz, Genauigkeit und Konsistenz.

Revolutionieren Sie die Prozesssicherheit mit Tricon CX v12

Das vielseitigste TÜV-zertifizierte Sicherheitssystem. Ein System mit einer Auswahl an Architekturen und Formfaktoren, das eine Lebensdauer sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger Leistung bietet.

Tricon CX – Das vielseitigste Sicherheits- und kritische Steuerungssystem

EcoStruxure Tricon CX ermöglicht ein System für alle sicherheitsrelevanten und kritischen Steuerungsanwendungen.

Ansprechpartner kontaktieren

Starten Sie Ihre Anfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vertrieb kontaktieren

Schulungen zu Prozessautomatisierung

Entdecken Sie unsere digitalen Kurse und Präsenzschulungen, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Ihre Mitarbeiter im Bereich Automatisierung zukunftsfähig sind. Sie haben auch die Möglichkeit, eine maßgeschneiderte Lernlösung für Ihren individuellen Schulungsbedarf anzufordern.

Dokumente und Downloads

Hier gelangen Sie zu Angebotsdokumentationen, Supportinformationen, Zertifikaten, Kundenreferenzen und mehr.

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

Help Center

Hier erhalten Sie Unterstützung und Hilfe für all Ihre Anliegen an einem Ort.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

Was ist ein sicherheitsinstrumentiertes System (SIS)? 

Es handelt sich um ein Betriebssystem, das dazu dient, möglicherweise gefährliche Ereignisse in industriellen Prozessen automatisch zu verhindern oder abzumildern. Normalerweise nutzen Branchen ein SIS in Situationen und bei Aufgaben mit hohem Risiko. Aus diesem Grund können wir häufig beobachten, dass in der Chemieverarbeitung, in der Öl- und Gasindustrie, in der Energieerzeugung oder in Chemieunternehmen eine solche sicherheitstechnische Funktion genutzt wird. Um einen sicheren Zustand und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, bestehen diese Systeme in der Regel aus drei Komponenten. Es gibt Sensoren, die gefährliche Zustände und Ereignisse im Prozess erkennen, Logikschaltungen zur Interpretation der von den Sensoren erfassten Daten und Aktoren, die gefährliche Zustände verhindern oder abschwächen. 

Welche Vorteile bietet ein SIS? 

Erstens erhöht das SIS die Sicherheit. Durch die Verhinderung oder Eindämmung gefährlicher Situationen schützen diese Steuerungssysteme nicht nur Menschen, sondern auch Eigentum und die Umwelt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das SIS äußerst zuverlässig ist. Dies führt zu einem sicheren Betrieb und deutlich kürzeren Ausfallzeiten. Es wird keine ungeplanten Stillstände geben. Und das ist ein großer Vorteil, denn es ermöglicht Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen. Die heutigen Vorschriften sind ein Schlüsselelement für jede Anlage oder Einrichtung. Ein System, das diesen Sicherheitsvorschriften entspricht, ist ein wichtiger Vorteil, den es zu berücksichtigen gilt. Interessanterweise kann das SIS aufgrund der verbesserten Sicherheit und Zuverlässigkeit auch Bedienern und Anlagenmanagern mehr Vertrauen geben und den Dokumentationsprozess reibungsloser gestalten und den internationalen Standards besser entsprechen. 

Warum ist das Triconex Safety Instrumented System eine empfehlenswerte Lösung? 

Das EcoStruxure Triconex Safety Instrumented System bietet über 30 Jahre kontinuierlichen, sicheren Betrieb. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um die führende Familie hochverfügbarer und hochintegrierter Geräte, die hinsichtlich der Sicherheitsintegrität (SIL3) die Zertifizierung des TÜV Rheinland erhalten hat. Ein Höchstmaß an Schutz für Menschen, Vermögenswerte und Gewinne bei kontinuierlichem Betrieb bedeutet Zuverlässigkeit, geringes Betriebsrisiko und Leistung auf höchstem Niveau.