Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Eine Win-Win-Situation für die Sicherheit

Durch die Kombination von reiner Luftisolierung und Vakuumtechnologie mit innovativer Shunt-Vakuumunterbrechung und digitaler Funktionalität liefert unsere SF₆-freie Mittelspannungsinnovation noch nie dagewesene Verbesserungen für Betreiber sowie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit. Einerseits bietet sie solide und bewährte Lösungen für ein sichereres Netzmanagement, andererseits vermeidet sie die Verwendung künstlich erzeugter Gase und beseitigt so die mit Lecks oder giftigen Nebenprodukten verbundenen Risiken.
Whitepaper lesen

Unterstützung des Wechsels zu einem umweltfreundlicheren System

Wir ermöglichen Unternehmen und Energieversorgern einen reibungslosen Übergang zu nachhaltiger MS-Technologie. Unser Angebot bietet eine kompakte Stellfläche und kann als Erweiterung bestehender Schaltanlagen eingesetzt werden. Dank der Genialität der Luft- und Vakuumlösung können wir Ihnen genau die richtige Lösung für die jeweilige Anwendung anbieten. Mit den EcoStruxure-fähigen digitalen Technologien trägt die SF₆-freie Schaltanlage zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz, des modernen Anlagenmanagements und der Netzoptimierung bei.
Whitepaper lesen

AirSeT Technologie von Branchenexperten anerkannt

Erfahren Sie, wie Kunden die SF₆-freie Technologie nutzen

AirSeT Mittelspannungsportfolio

 

RM AirSeT™

 

GM AirSeT™

 

GM AirSeT™ Performance

Gestalten Sie Ihre Betriebsabläufe heute zukunftssicher

Genießen Sie umweltfreundlichere Gebäude

Reduzieren Sie Ihr Treibhausgaspotential (GWP). Statten Sie Ihre Anlage mit zukunftssicherer Energieverteilungstechnologie aus, die auf umweltfreundlichen Komponenten basiert.

Bieten Sie Ihren Kunden alle Vorteile

Stellen Sie die Vorteile nachhaltiger Schaltanlagen in Kombination mit erstklassiger Technologie zum Schutz von Menschen und Unternehmen bereit. Wir machen es Ihnen leicht.

Stärken Sie Ihr Smart Grid

Halten Sie mit neuen Vorschriften für umweltfreundlichere Stromnetze Schritt. Nutzen Sie die vakuum- und luftbasierte, SF6-freie Schaltanlagenlösung, maximieren Sie die Lebenserwartung und optimieren Sie die Betriebskosten mit mehr Augenmerk auf Gesundheit und Sicherheit.

Stimmen zu der grünen und SF6-freien Mittelspannungsinnovation

Udo Hoffmann erklärt, wie SF6-freie Energieversorgung funktioniert

Wie Energieversorger auf die SF6-freie Schalttechnologie reagiert, erzählt globaler SF6-free Program Leader Stephane Lucas

Die erweiterte umweltfreundliche MS-Schaltanlagentechnologie und ihre Auswirkungen

Diese neue, einfach als Plug-and-Play-Lösung für bestehende Anlagen einsetzbare SF₆-freie MS-Technologie leistet einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit. Dieses Dokument erläutert die Details der Technologie und verdeutlicht ihre Auswirkungen.
Jetzt lesen Öffnet in neuem Fenster.

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

Help Center

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

Medium voltage switchgear is a critical component of electrical distribution. Yet a significant part of the MV equipment deployed in the electrical network contains SF₆ gas, which has a high global warming potential (GWP). It is possible to remove SF₆ from the switch gear, but that often means replacing the SF₆ switch with a vacuum circuit breaker. It has three main drawbacks. It makes the equipment more complex and bigger. Fuse protection on a transformer is impossible. And operators are forced to change the way they work. However, thanks to innovation, we have managed to remove SF₆ from our MV switchgear.

Our new SF₆-free AirSeT switchgear technology powered by air and digital features aid businesses on their way to green buildings, green facilities, and a more sustainable grid. The SF₆-free AirSeT combines pure air insulation, shunt vacuum interruption technology, and digital capabilities. It offers unprecedented improvements with no change in the way you operate the switchgear. It can be deployed as an extension to existing switchgear. It has identical reliability and electrical performance. It stays compact in size, and we keep the fuse protection and the switch functions that make it the most cost-effective solution. With SF₆-free AirSeT, we enable businesses and electricity companies to transition to sustainable MV technology smoothly. Our blue sustainability offer maintains an offset carbon footprint. Now MV gets green technology with SF₆-free. Because we believe the best gas is pure air.