Teilnehmende lernen die Möglichkeiten des Reiheneinbausystems Acti9 kennen. Ergänzt wird diese Schulung mit einer Übersicht über mögliche Messgeräte und der intelligenten Verdrahtung mit SmartLink.
80 % Theorie / 20 % Praxis
Wir haben uns für Sie qualifiziert, profitieren auch Sie:
Ausgewählte Schulungsangebote wurden von einem Gremium des ZVEH E-Akademie geprüft und haben die Eignung, das Siegel "E-Akademie anerkannt" sowie eine Lehrgangsnummer erhalten. Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat, auf denen sowohl das E-Akademie-Siegel als auch die Kursnummer / Seminarnummer aufgedruckt sind. Die Punkte, die Sie erhalten, bilden einen wichtigen Baustein bei der Verlängerung ihres E-Markenvertrags und gelten als Nachweis, dass sie die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen durch Fortbildungen weiterentwickelt haben.
E-Akademie Seminarnummer: 2021-68 - 8 Punkte
|
Vielen Dank. Wir haben Ihre Anmeldung erhalten.
Vielen Dank. Wir haben Ihre Anmeldung erhalten. Die Details zu Ihrer gewünschten Schulung finden Sie in den nächsten Tagen in Ihrem elektronischen Postfach.
Wir freuen uns auf Sie!
Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach über de-kundenschulung@se.com.
Zur StartseiteVielen Dank für Ihr Interesse an unserer Schulung. Wir haben Sie auf die Kurswarteliste gesetzt.
In den nächsten Tagen mailen wir Ihnen dazu noch weitere Informationen.
Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach über de-kundenschulung@se.com.
Zur Startseite