Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
  • Default Alternative Text
    Optimaler Einsatz von Mitarbeitern, Anlagen und Produktion.

    Betriebliche Effizienz

    Optimaler Einsatz von Mitarbeitern, Anlagen und Produktion.

    Großer Schaufelradbagger verarbeitet Fördergut, Bergbauindustrie

    Effizienz – Eine ständige Herausforderung

    Der ständige Ergebnisdruck in der Bergbauindustrie wird durch ständig steigende Kosten, alternde und leistungsschwache Anlagen und einen Mangel an Fachkräften noch verstärkt.
    Abbaustätte, Bergbauindustrie

    Lösungen für Betriebseffizienz

    Warum mit Schneider Electric zusammenarbeiten?

    • Standard-Alternativtext Branchenführende Anlagenleistung Von Wartung bis zu Anlagenleistung optimieren wir die Gesamtanlageneffektivität Ihrer Anlagen und verlängern deren Nutzungsdauer.
    • Integrations-Symbol Integrierte Prozess- und Stromverteilung Erreichen Sie vollständige Transparenz in der Produktion dank nahtloser Integration von Steuerungssystemen und elektrischen Anlagen.

    Fakten

    • Standard-Alternativtext Die Effizienz einer SAG-Mühle beträgt üblicherweise lediglich 5 % oder weniger.
    • Blaues EcoXpert-Symbol Mehr als 75 % aller Anlagen für die Mineralverarbeitung wenden immer noch sehr einfache Steuerungsstrategien an.
    • Standard-Alternativtext Mehr als 70 % der für die Veredelung und Verarbeitung von Erzen erforderlichen Energie wird für das Zerkleinern und Mahlen benötigt.
    • Standard-Alternativer Text Der durchschnittliche finanzielle Verlust bei einem durch das Bedienpersonal verursachten schwerwiegenden Vorfall kann über 80 Millionen Dollar an Produktionsausfall betragen.
    • Blue Education-Symbol Den Schätzungen von Branchenexperten zufolge dauert es 10.000 Stunden, um die Kompetenz eines Mitarbeiters zu entwickeln.
    • Blaues Zeit-Symbol Das Bedienpersonal kann in einigen Minuten praktischem Training mehr lernen als bei stundenlangen Vorträgen.