Chat
Ist ein Windows-Update unschädlich für meine Anwendung?
Dies ist das Protokoll der Tests, in denen die Unschädlichkeit aller Windows-Updates gegen die aktuelle Version unserer Einstellsoftware Easergy Studio, nachgewiesen wird.
Die Liste wird monatlich aktualisiert: nach der Veröffentlichung der Patches durch Microsoft und der anschließenden Durchführung unserer Tests.
Empfohlene Cybersecurity Best Practices
Ist meine Anlage eine kritische Infrastruktur?
Diese Arbeitsunterlage fasst die BSI-KritisV vom 22.04.2016 und die BSI-KritisV Änderungsverordnung vom 30.06.2017 zusammen und stellt die enthaltenen Mindestgrößen für Anlagen in den kritischen Industriesektoren heraus.
Es richtet sich an Betreiber von Anlagen in den kritischen Industriesektoren und vereinfacht die Einordnung der eigenen Anlage als kritische, oder nicht-kritische Infrastruktur.
BDEW-Whitepaper Abfrageform
Diese Arbeitsunterlage enthält den Originaltext des BDEW-Whitepaper (v2.0), aufgespalten in seine 174 Einzelanforderungen und 421 Ergänzungen/Anmerkungen zur IT-Sicherheit. Alle Anforderungen können so individuell und strukturiert beantwortet werden. Die Gesamtheit aller Antworten ergibt das Sicherheitsprofil eines Produktes oder einer Lieferorganisation und erlaubt auch vergleichende Gegenüberstellungen.
MD5 Hashwert der Datei: F5DB97A9BA705BD0D2EA71FD77D95ED8