EST GmbH
Industriestr. 11
23829 Wittenborn
Ansprechpartner
Herr Laser
Tel.: +49 4554 / 7056528
E-Mail: info@est-systems.de
Homepage: www.est-systems.de
Die Firma EST GmbH wurde im März 2000 in Wittenborn gegründet und hat dort den Standort.
Hauptbetätigungsfelder der Firma EST sind die Planung, Projektierung von Energieversorgungsanlagen. Wir sind Hersteller von Niederspannungshauptverteilungen, Installations- und Sonderverteilungen.
Im Bereich Schienenverteiler
- Vertrieb und Montage Schienenverteiler von 25 A bis 6300 A
Im Bereich Energieverteilung
- NS-Schaltanlagen
- Schienenverteiler
- NS-Kompensation
- Kabelsysteme
- Planung/Managment
- Wartung
Im Bereich Energieversorgung
- MS-Schaltanlagen
- MS-Kundenstationen
- Netzersatzanlagen
- MS-Kompensation
- Transformatoren
- Planung / Managment
- Wartung
Im Bereich Energiemanagment
- Monitoring
- Visualisierung
- Energiekosteneinsparung
- Datenaufbereitung
- Planung / Beratung
- Zertifizierung