Vores kompakte og kraftfulde frekvensomformer Altivar Machine ATV320 findes i fire udgaver, udviklet til brug i de mest krævende applikationer og miljøer:
- IP66 (ATV320_W)
- IP65 med afbryder integreret i fronten (ATV320_WS)
- IP20 i bogform, med mulighed for direkte montage af kortslutningsbeskyttelse (ATV320_B)
- IP20 i kompaktform (ATV320_C)
De fås i 1-faset 0-2,2kW og 3-faset udgave til effekter fra 0,18 til 15 kW. (IP65 &66 modellerne: 1-faset 0-2,2kW 3-faset 0-7,5kW)
Sparer tid og kabling
Ved brug af IP65/IP66-indkapsling kan frekvensomformeren placeres tæt på motoren. Det sparer montagetid og kabling.
Hertil kommer, at IP65-udgaven med afbryder sparer dig for omkostningerne til en EMC-tæt hovedafbryder og dennes montage.
Unikke funktioner og fordele
ATV320-serien er udviklet specifikt til maskinbyggere. Omformeren har avancerede funktioner, som effektiviserer og forenkler maskindesignet - og reducerer udviklingstid, montagetid og omkostninger.
Blandt andet har ATV320-serien unikke funktioner og fordele som:
- Indbygget controller - sparer udgiften til separat PLC-styring i små, simple applikationer
- Hele 5 indbyggede sikkerhedsfunktioner - sparer omkostninger til separate sikkerhedsrelæer og montage, to sikkerhedsfunktioner kan kombineres, fx STO & GDL
- STO (Safe Torque Off, op til SIL3, PLe)
- SS1 (Safe Stop 1)
- SLS (Safe Limited Speed)
- SMS (Safe Maximum Speed)
- GDL (Guard Door Lock) - Højtydende motorkontrol på højde med servoløsninger - både til asynkron kontrol og PM-motorer med open-loop
- Indbygget PTC-indgang - kan styre motorer i ATEX Zone 1 og 21 uden ekstra omkostninger
- Åben kommunikation - indbygget Modbus RTU og CAN-bus samt mulighed for Ethernet, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK og CANopen
- Altivar Machine er klassificeret med IEC 60721-3-3 klasse 3C3 og kan derfor bruges i krævende miljøer med temperaturer op til 60 grader uden brug af ekstra køling.
- Det grafiske display VW3A1111 kan anvendes til programmering af ATV320 serien
Link til produktvælger: https://www.se.com/dk/da/product-range/63440-altivar-machine-atv320/?filter=business-1-industriel-automation-og-kontrol
Altivar Machine ATV320 er på lager hos de ledende grossister.
Klik her for at læse mere: https://www.se.com/dk/da/work/products/product-launch/altivar-machine-drives/