Højere ydelse, direkte tilslutning til PLC, og nem montering. Det er nogle af de fordele, kunderne opnår med TeSys Deca Advanced kontaktorer fra Schneider Electric.
Serien er blevet opdateret med nyt design og en ny, innovativ multispændingsspole, som både håndterer bredere spændingsområder og er væsentligt mere modstandsdygtig for udsving i spændingen.
TeSys Deca Advanced sortimentet dækker nu spændinger fra 24 og helt op til 500 V AC/DC, og strømstyrker op til 150 A i AC-3 drift og 200 A i AC-1 med blot fem produktreferencer.
Resultatet er et mere effektivt og forenklet sortiment med færre varenumre, så det nu er nemmere og hurtigere at vælge og bestille den rigtige kontaktor til opgaven.
Lavere energiforbrug
Den nye spole gør også, at TeSys Deca Advanced skiller sig ud med et meget lavt egetforbrug af strøm – op til 80 procent mindre end tidligere.
En anden markant nyhed ved de nye kontaktorer er, at de kan sluttes direkte til PLC. Det betyder et mere strømlinet maskindesign med mindre kabling, færre komponenter og dermed besparelser på både arbejdstid og indkøb.
Nyt design – effektiv montering
Også på de ydre linjer er TeSys Deca Advanced forbedret med et nyt design, hvor effektiv og sikker montering er i højsædet.
De nye kontaktorer er ikke blot mere kompakte, men har også fået opdateret fronten med et gennemtænkt design, som letter arbejdet markant med at tilslutte strømkabler, styrekabler og tilbehør.
Flere muligheder for montering
Desuden byder TeSys Deca Advanced på flere muligheder for at montere kontaktorerne i styretavler eller andre steder, hvor pladsen er trang.
TeSys Deca Advanced kontaktorer er forsynet med Schneider Electrics patenterede EverLinkTM system til lynhurtig tilslutning af strømkabler. EverLink sikrer korrekt og varig fastspænding af kablet, også ved vibrationer eller hvis kablet kryber over tid.
TeSys Deca Advanced er tilgængelig hos grossisterne nu.
Se det nye sortiment her: TeSys Deca contactors | Schneider Electric Denmark