Forbedrer anlæggets samlede produktivitet, energieffektivitet og driftssikkerhed
Softstartere hjælper med at starte og stoppe motorer med mindre mekanisk slitage og færre hydrauliske stød. De bidrager også til at reducere motorernes peak-strømforbrug og forbedrer anlæggets samlede produktivitet, energieffektivitet og driftssikkerhed.
"De nye softstarter kombinerer energioptimering og driftssikkerhed," udtaler Mats Johansson, der er produktchef hos Schneider Electric. Elektriske motorer, der anvendes i industri- og infrastrukturanlæg i dag, står for cirka 53 procent af verdens samlede elforbrug - så der er et stort behov for energieffektivisering, så forbruget nedsættes. De nye Altivar softstartere optimerer derfor på motorstyringen så energiforbruget reduceres - og med avancerede funktioner som cybersikkerhed og tilstandsovervågning, integreres de nemt i digitale systemer, så også automatiseringen og driftssikkerheden forbedres.
Den første variant - ATS130 - er allerede lanceret, og de to andre modeller i serien følger senere på året.
Produktinformationer:
ATS130 – til enkle maskiner og ventilationssystemer – Er lanceret
Den kompakte Altivar ATS130 er udviklet til enkle maskiner fra 11 til 55 kW. Den styrer motorer op til 105 A ved 200-480 V og giver både softstart og softstop, hvilket reducerer mekanisk belastning.Med integreret bypass opnås høj energieffektivitet, og motorens fulde kapacitet udnyttes – også ved uregelmæssig drift. Direkte montering af kortslutningsbeskyttelse forenkler installationen og øger overblikket. ATS130 kræver ingen vedligeholdelse og giver fleksibilitet i både elektrisk og mekanisk design.
Læs mere og se specifikationer her.
ATS430 – til standard industrimaskiner (Lanceres senere i år):
Altivar ATS430 er udviklet til standard industrimaskiner fra 4 til 400 kW (3 til 500 HP) og kombinerer avanceret motorstyring med driftssikkerhed og enkel konfiguration.
Den dækker driftsspændinger fra 208 til 600 V og er udstyret med integreret bypass, hvilket giver en effektivitet på op til 99,5 %. Softstarteren understøtter tilstandsovervågning og energimåling og er ideel til pumper, ventilatorer, kompressorer, transportbånd og mixere.
ATS490 – til procesproduktion og infrastruktur (Lanceres senere i år):
Altivar ATS490 er udviklet til krævende applikationer i proces- og infrastrukturanlæg. Softstarteren tilbyder høj ydeevne og er udstyret med funktioner som integreret bypass og certificeret Safe Torque Off (STO).
ATS490 er konstrueret til at modstå hårde miljøpåvirkninger – både mekaniske, termiske og kemiske. Den reducerer nedetid ved at beskytte mod uautoriseret adgang og serviceindgreb. Med cybersikkerhedscertificering iht. IEC 62443-4-2 SL1 leverer den høj beskyttelse og pålidelighed.
En simuleringsfunktion gør det muligt at teste automatisering uden motor, hvilket letter test og idriftsættelse.