Ballerup, den 14. maj 2025 – I slutningen af april 2025 blev Spanien, Portugal og Frankrig ramt af et omfattende strømnedbrud. På den baggrund opfordrede beredskabsminister Torsten Schack Pedersen (V) danske borgere til at have styr på deres nødberedskab. De officielle anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen er, at alle husstande bør kunne klare sig uden adgang til vand og strøm, og her er en strømstation afgørende.
Det imødekommer energioptimeringsspecialisten Schneider Electric nu med lanceringen af Schneider OffGrid – en kraftfuld bærbar strømstation, der let kan fungere som backup under strømafbrydelser. Den kan samtidig oplades via solpaneler, hvilket gør den uundværlig i krisesituationer.
“Uanset om man står midt i en nødsituation eller er ude i det fri, sikrer Schneider OffGrid, at ens enheder forbliver tændte – uanset hvor man befinder sig,” siger David Mann, Category Management Director i Secure Power Europe hos Schneider Electric.
Dens integrerede LED-lampe og SOS-blinklys gør den velegnet til nødsituationer, mens det brugervenlige LCD-display giver fuldt overblik over batteristatus og strømforbrug.
Strømstation af genbrugsplast
Schneider OffGrid kombinerer høj batterikapacitet med et støjfrit design samlet i én enkel, kompakt og robust enhed, som er fremstillet af 60 procent genbrugsplast og leveres i 100 procent genanvendelig emballage.
Schneider Electrics nye fleksible OffGrid-strømstation gør det muligt at oplade alt fra smartphones til kølebokse og rummer en bred vifte af tilslutningsmuligheder, fx USB-C, AC-stik og et 12V-biludtag. Den kan endda oplade andre enheder trådløst, hvilket gør det muligt at forsyne stort set enhver mobilenhed med strøm.
Genanvendelse og innovation går hånd i hånd
Schneider Electric, der er kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed i både 2021 og 2025 af Corporate Knights, samt i 2024 af Time Magazine, har med Schneider OffGrid tænkt genanvendelse og energibesparende funktioner ind i både produktudviklingen og -anvendelsen.
Enheden er fx udstyret med et energibesparende "eco mode", der automatisk slukker for strømmen, når enhederne ikke er i brug – hvilket forlænger batteriets levetid væsentligt og reducerer energiforbruget markant.
Læs mere om Schneider Electrics nye, fleksible strømstation, Schneider OffGrid her.