Fremtidens I/O-systemer til OEM-maskiner og procesanlæg skal leve op til kundernes høje krav til cybersikkerhed, performance, oppetid og dataopsamling.
Derfor lancerer Schneider Electric nu Modicon Edge I/O NTS – et nydesignet, IP 20-kapslet I/O-system til distribueret IO-arkitektur, som giver maskinbyggere, systemintegratorer og anlægsejere en lang række nye fordele, bl.a.:
- Høj cybersikkerhed klar til ny EU-forordning (CRA - Cyber Resilience Act)
- Fremtidssikker kommunikation
- 1ms opdateringstid på I/O, og alle analoge kort er med 16 bits opløsning
- Højere oppetid med hot swap af moduler
- Bredt sortiment af I/O og kommunikationskort
- Certificeret til jernbane, marineinstallationer og andre krævende miljøer
- Nem montering og service
En ny generation
"Kundernes brug af data og IIoT fortsætter med at vokse, og vi ser også markant vækst i brugen af edge computing i distribuerede OT-arkitekturer. (...) Vi har udviklet Modicon Edge I/O NTS for at gøre det nemt og sikkert for vores kunder at leve op til de øgede krav, både nu og i fremtiden," siger Peter Fuglsang, EcoStruxure System Applications Engineer hos Schneider Electric i Danmark.
Han fortæller, at Modicon Edge I/O NTS repræsenterer en ny generation af I/O-systemer. Systemet er modulopbygget og kan bestykkes med over 100 forskellige modultyper – lige fra simple digitale I/O-moduler til avancerede tællerkort, analoge moduler med HART-kommunikation og IO-Link-moduler.
Klar til Industri 4.0
Det gør Modicon Edge I/O NTS egnet til både enkle og meget komplekse arkitekturer – og ikke mindst et system, som er klar til Industri 4.0.
"Et af fokusområderne i udviklingen har været at fremtidssikre det nye system med de nyeste teknologier. Derfor understøtter Modicon Edge I/O NTS både den åbne OPC UA-protokol og OT-kommunikation via Ethernet IP og Modbus/TCP."
Også når det gælder sikkerheden, hæver Modicon Edge I/O NTP niveauet markant sammenlignet med andre I/O-systemer, fortæller Peter Fuglsang:
"Enhederne har indlejret TPM (Trusted Platform Module) sikkerhedschip. Det sikrer, at vi kan understøtte krypteret kommunikation og lagring af SYSLOG-data. Produkterne er udviklet og certificeret i henhold til cybersikkerhedskrav i IEC62443-4-standarden."
Udskift med minimalafbrydelser
Fordi I/O-systemet udgør rygraden i proces- og produktionsanlæg, som binder det fysiske sammen med software, er det afgørende, at I/O-systemet er designet til at sikre høj oppetid.
Her skiller Modicon Edge I/O NTS sig også ud. Takket være det intelligente design er det nemlig muligt at udskifte kort på enhederne uden at afbryde driften ("hot swap").
Modicon Edge I/O NTS er udført i kompakt, modulært design til nem og hurtig montering. Desuden er enhederne kendetegnet ved en robust konstruktion, som betyder, at Modicon Edge I/O NTS er certificeret til brug i jernbanedrift, marineapplikationer og andre krævende miljøer med temperaturer fra -40 til 70 grader.