Issue:
In Vista, a background or icon is displayed correctly, however, in webreach/Diagrams only a red X is displayed.
Product:
ION Enterprise 6.0
StruxureWare Power Monitoring 7.0
Power Monitoring Expert 7.2/8
Cause:
The program cannot display a file in Webreach/Diagams if name contains special characters such as "&".
Resolution:
Change the name of the file to alphanumeric charaters only.
Udgivet til: Schneider Electric Danmark
Brug for hjælp?
Produktvælger
Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.
Få et tilbud
Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.
Find forhandler
Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.
Hjælpecenter
Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.