Søg i ofte stillede spørgsmål
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Søg efter nøgleord, eller stil et spørgsmål","searchBtn":"Søg","error":"Indtast et nøgleord for at søge"}}
Is there a way to detect a broken wire on the TM3AM6 using SoMachine basic V1.5 ?
The operating status of each I/O channel is given by the objects:
-
%IWSx.y for input channel
y
of modulex
- %QWSx.y for output channel
y
of modulex
Input Channel Status Byte Description
This table describes the %IWS input channel status bytes
Output Channel Status Byte Description
This table describes the %QWS output channel status byte:
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Var det nyttigt?
Se mere
Se mere