{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Søg efter nøgleord, eller stil et spørgsmål","searchBtn":"Søg","error":"Indtast et nøgleord for at søge"}}
{}

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
 

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nej","feedback":{"title":"Hvad kan vi gøre bedre?"},"submitButton":"Send","successMessage":"Tak for din feedback","title":"Var det nyttigt?","feedbackPercentLabel":"af personer synes, dette var nyttigt","captcha":{"error":"Markér afkrydsningsfeltet"}}}
Søg i ofte stillede spørgsmål

HARMONY XB5R Trådlös tryckknapp i NEC 505?

NEC 505 är främst för gasexplosiv miljö, och dess specade Hazard category, Area Class, Explosion protection standard, Method of explosion protection, Hazard athmosphery category, Temperature.

våra produkter i HARMONY XB5R uppfyller i olika förutsättningar både GAS och DAMM och Gruv miljö enligt
XB5R IECEx is certified for:
-Dust applications (Group III, D mode) for zone 21 and zone 22
-Gas applications (Group II, G mode) for zone 1 and zone 2
-Mining applications (Group I) for equipment category Mb

där våra flesta XB5***EX referenser klarar
EX ib IIC T6 Gb 
med mer info i specifikation du finner i HARMONY XB5R trådlös tryckknapp funktion katalog.

Behöver du ha fördjupat svar kan du gärna återkomma men då behöver jag mer konkret applikations /produkt önskemål mm
i bedömningar så är IEC motsvarande NEC

Se mere
Område:
Harmony XB5R
Se mere
Område:
Harmony XB5R

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeservice for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til at klage og meget mere.