{}

Søg i ofte stillede spørgsmål

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Søg efter nøgleord, eller stil et spørgsmål","searchBtn":"Søg","error":"Indtast et nøgleord for at søge"}}

Osisense XC - What is the UL94 flame classification of the XCKN plastic case?

The plastic case of the XCKN limit switch is a blue Valox 553, or PBT+PC GF30. It is flame classified UL94 V-0. Attached flammability test conditions and requirements

Schneider Electric Danmark

Bilag

Var det nyttigt?

Se mere
Se mere