Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

LK IHC - Hvad skal jeg bruge til udvendig 24V PIR?

Vi kan anbefaler, at du anvender vores IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader. Da denne udgave kun har en IP20 kapslingsklasse, bør du også anvende følgende produkter:

1 stk. IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader - El-nr.: 1024001071 (Hvid) Andre farver kan selvfølgelig anvendes!
1 stk. OPUS® 74 FUGA PIR adaptor dæksel 1 modul - El-nr.: 1024001709
1 stk. OPUS® 74 underlag 1 modul - El-nr.: 1017050453

FAQ oprettet 6. september 2017
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?