Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

KNX - Modbus protokol TCP/IP Homelynk / Nilan PLC - Datatype?

HomeLYnk (LSS100100) Modbus værdi datatype. Hvis indstillet, vil konverteringen ske automatisk.
Mulige værdier med TCP/IP datatype: boolean, uint16, int16, float16, uint32, int32, float32, uint64, int64, quad10k, s10k

FAQ oprettet 14. september 2017
 
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?