Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

LK IHC® Wireless fjernbetjening, hvilke tangenter medfølger?

Der medfølger følgende tangenter:
 1 stk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B07, B08, B09, B10, D01, D08, D09, D11, D15 og D16 (Eks. Hvis man har to fjernbetjeninger 9-16)(B = Belysning),(D= Dimmer)
2 stk. A01, A02 og blank.
3 stk. B01 og B02. (Eks. Til Bang og Olufsen)
1 stk. >> og << - Som vendes til op og ned.

 
 
Bemærkning:
  • Det er nu muligt at bestille nye graverede knapper til din fjernbetjening på følgende adresse: http://bestil.lk.dk
  • Hvis du bestiller nye tangenter til din fjernbetjening, skal du være opmærksom på, at der kan være nuanceforskel i forhold til de medleverede. Derfor skal du bestille til alle knapper.
  • Ved udskiftning af knapper, anvend medfølgende gaffel
FAQ oprettet oktober 2017
 
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?