Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Kan LK IHC Control® lysdæmper 400 UNI IHC/SA bruges med Visual 3 controller / 820B1600 820B1229

Ja det kan den godt, for at bruge den med en Visual 3 controller skal den sættes til mode B.
Man skifter mellem de 2 modes ved at aktivere klemme 3 og 4 samtidig i 10 sek. Når mode er skiftet begynder knappen på fronten og tilsluttet belastning at blinke.

FAQ oprettet 27-10-2017
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?