Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Tesys U: LUFV2 strømrelæ, hvordan skalerer man output signalet?

Det afhænger af motortypen, 1 faset eller 3 faset.          
Ved 3 faset repræsenterer 4-20mA / 0 til 200% af indstillingsværdien IN, så motor belastning 100% IN = 12mA 
Ved 1 faset repræsenterer 4-20mA / 0 til 300% af indstillingsværdien IN, så motor belastning 150% IN = 12mA 

FAQ oprettet december 2017
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?