Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Kortslutningsbeskyttelse af ACTI9 fase kontrol relæer, hvad er kravet?

Modulet skal beskyttes i henhold til lednings mm² i henhold til IEC 60947-1
For 1.5 mm² maks strøm 16A, anbefaling 10A MCB      
For 2.5 mm² maks strøm 20A, anbefaling 16A MCB      

FAQ oprettet december 2017
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?