Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

LK: Målerskab planforsænket udendørs IM-S og IM-L vandret sammenbygning

​Ved vandret sammenbygning skal der være minimum 15 mm afstand mellem skabene.
Vandret sammenbygning af to skabe kan foretages med beslag med isolationsplader 169 A 1118, der samtidigt hindrer dannelsen af kuldebroer ved indmuring.

FAQ oprettet januar 2018
 
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?