Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

TMH2GDB fw update

Her er vejledningen til dette 

Indsæt et tomt SD-kort i pc'en, der kører SoMachine Basic.
- Kopier følgende filer fra din pc (C: \ Program Files \ Schneider Electric \ SoMachine Basic \ Firmwares & PostConfiguration \ TMH2GDB \ V221.1.4.4 \ SD Card billede) til SD-kortet (med fil script, mappenavn DISP. .)
- Tilslut en M221 Logic Controller til TMH2GDB displayet for at blive opdateret og tænd den.
- Fjern SD-kortet fra pc'en og indsæt det i SD-kortsporet på M221 Logic Controller. Afbryd ikke forbindelsen  eller fjern strøm fra M221 Logic Controller, så længe meddelelsen "File Transfer" vises på Remote Graphic Display.
Dette vil Firmware opdatere display med en version V1.4, med denne version vil displayet være kompatibel med funktions niveau V5.0

FAQ oprettet april 2018
 
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?