Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Nødstopsrelæer - monteret i over 2000 m højde

Vi har ingen instrukser til rådighed for at installere en Preventa-enhed (fx XPSAK-relæ) ved mere end 2000m højde
Alle vores test er blevet udført for en højde op til 2000m.

I teorien kan det være muligt at bruge enheden i højere højde, men der er nogle flere forudsætninger, der skal respekteres:
- miljø (temperatur, fugtighed, ...)
- Installation indenfor eller udenfor
- Alle dele af applicationen skal være max. spænding på 24Vdc

26.09.2018
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?