Søg i ofte stillede spørgsmål
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Søg efter nøgleord, eller stil et spørgsmål","searchBtn":"Søg","error":"Indtast et nøgleord for at søge"}}
GV3P og LC1D: RJ45 motor kontrol løsninger over 32A
RJ45 connection til Tesys motorstarter kan udføres op til 65A med følgende produkter.
LC1D40-65A med GV3Pxx sammen med en af følgende produkter.
LAD5C31 Forbindelsesmodul D40A#D65A Uden reversering
LAD5C32 Forbindelsesmodul D40A#D65A Med reversering
LC1D40-65A med GV3Pxx sammen med en af følgende produkter.
LAD5C31 Forbindelsesmodul D40A#D65A Uden reversering
LAD5C32 Forbindelsesmodul D40A#D65A Med reversering
Var det nyttigt?
Se mere