Teknisk FAQ

Stil et spørgsmål

Røgdetektor ARGUS Røgdetektor Trådløs


ARGUS Røgdetektor 230 V trådløs er en 230 V drevet røgdetektor med 9 V batteri backup funktion. Detektoren er til indendørs brug. Med de indbyggede netværksmuligheder kan op til 40 kablede røgdetektorer og op til 10 røgdetektorer i en trådløs celle indgå i netværk. Kablede netværk foregår via et separat 2-leder kabel (ikke inkluderet). Kablede netværk med ARGUS Røgdetektor trådløs 9 V er ikke tilladt. Funktioner: "Selv-test", "Batteri-test": Svagt batteri angives med et akustisk signal, samt en blinkende LED lampe og "Tryk-knap" til funktionstest. Bemærk: Må kun anvendes i boliger.

19-12-2018
Hjalp dette dig?
Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?