Se ofte stillede spørgsmål

Kan jeg fra mit LK IHC Alarm kodetastatur til- og frakoble min alarm samt betjene garageporten fra hver sin kode?

Publiceringsdato: 03 september 2018

Ved at anvende funktionsblok 6.1.04.b i IHC Visual 2 og 3, kan man f.eks. via kodeplads 1 til- og frakoble alarmen og via kodeplads 2 betjene garageporten. Kodetastaturet forbindes til denne blok i stedet for direkte til alarm funktionsblokken. Fra blokken forbindes puls-udgang eller udgang for brugerkode videre til den ønskede funktion. F.eks. 'Udgang' for puls bruger kode 1 forbindes til 'Styresignal fra enhed for til- og frakobling af totalalarm'.

FAQ oprettet 11/24/2011


Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.