Se ofte stillede spørgsmål

Findes der en løsning på derating af en 2000 A bryder NW20H1, så den kan justeres ned til 500A

Publiceringsdato: 13 november 2020

Det er muligt at tilkøbe en  Rating plug 33093
Hermed ændres maksimalafbryderens nominelle strøm (In). Bryderen kan stadig indstilles fra 0,4 - 1,0 x In men med udgangspunkt i en ny mærkestrøm (1000 A ).
Maksimalafbryderen fungerer nu som en 1000A bryder som kan indstilles mellem 400A og 1000A
Rating plugs skal monteres af en Schneider Electric service tekniker og bestilles gennem vores service afdeling.

 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.