Se ofte stillede spørgsmål

Må man montere 2 X 25 mm2 flexibel kabel på afgangen af lastadskiller NG125 18900

Publiceringsdato: 23 november 2020

Ja, man må gerne montere 2 X 25 mm2 flexibel kabel på afgangen af lastadskilleren.

 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.