Se ofte stillede spørgsmål

XMLP010BD21F/XMLP010BD21V er der forskel i størrelsen på den gamle og den nye type

Publiceringsdato: 09 november 2020

Ja det er der

XMLP010BD21F  diameter : 26 mm Length 38,1 mm
XMLP010BD21V  diameter : 30 mm Length 26 mm


 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.