Se ofte stillede spørgsmål

LK IHC - Udskiftning af gammel udvendig OPUS 73 IHC PIR med ny. Hvad skal jeg bruge og hvad skal jeg være opmærksom på?

Publiceringsdato: 02 november 2020

Det er muligt at udskifte sin gamle OPUS 73 PIR med vores IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader. Man skal være opmærksom på, at FUGA PIR anvender tre leder.

Hvis man anvender vores IHC Control® PIR 24 V LK FUGA, 180 grader (1024001071) til udvendig brug, bør man anvende følgende komponenter:

1 stk. OPUS® 74 FUGA PIR adaptor dæksel 1 modul - 1024001709
1 stk. OPUS® 74 underlag 1 modul - 1017050453

Tilslutning til IHC Control®:
Terminal 1: Bevægelsesudgang Denne udgang skal du altid tilslutte IHC Control. Vælg indstilling som vist under afsnittet “Indstillinger”.
Terminal 2: 24 V strømforsyning.
Terminal 3: 0 V.
Terminal 4: Skumringsudgang Denne udgang kan du forbinde til IHC Control. Udgangen er altid aktiv, når lysniveauet er under den indstillede værdi.

 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.