Se ofte stillede spørgsmål

TermIHC - Kan ikke tilgå den?

Publiceringsdato: 04 november 2020

Hvis du har problemer med at tilgå din TermIHC Controller, bør du anvende følgende vejledning.

Bemærk følgende: 
- Du bør anvende en Windows XP.
- TermIHC 1.3C er seneste version af TermIHC, som bruges til at programmere dit IHC system via DOS.

USB-RS232:
- Hvis du anvender IHC Control® kabel USB-RS232 converter, sørg for, at din driver er opdatere. 
- Efterse om din USB-RS232 converter er registreret i Enhedshåndtering, under fanebladet Porte eller Netværks adapters.

BUSlink Master med 1 stk. Han/ Han Sub-D 9 pins adapterstik:
- Efterse om dit BUSlink er registreret i Enhedshåndtering, under fanebladet Porte.

Forbindelse: 
Porten på LK IHC Term, kan gå i dvale, hvis den ikke er blevet anvendt i flere år. 
- For at genetablere forbindelsen til porten, kan man genstarte LK IHC Term Controlleren 20 gange. 
- Sørg for, at du anvender samme COM port indstilling i TermIHC programmet som der anvendes i Enhedhåndtering.


 

Hjalp dette dig?

Hvad kan vi gøre for at forbedre informationen?

Kan du ikke finde det, du leder efter?

Kontakt vores kundeteam for at få oplysninger om teknisk support, hjælp til klager osv.